This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2781:您是否有使用 TAS2781RYYR PVDDH 输入电源建议电容器 ragne 的建议

Guru**** 2812615 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2781

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1614625/tas2781-do-you-have-suggestion-of-tas2781ryyr-pvddh-input-power-recommend-capacitor-ragne

器件型号: TAS2781

专家:您好:

  我们采用 TAS2781RYYR AMP 设计可输出 25W/4 Ω 扬声器。  

我们想知道 PVDDH 最大电容范围是否有任何输入电容器?

如果为应用放置 390uF 电容器、是否有任何问题?

谢谢你  

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy

    这不是一个问题。  

    客户为什么要使用如此大的电容?

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    390 µF 大容量电容器用于提高高输出功率和低频条件下的电源稳定性、尤其是在考虑电缆阻抗和瞬态电流需求的情况下。 选择该值是为了降低 PVDDH 压降并支持 THD + N 性能裕度。

    此外、您能否提供有关如何估算 PVDDH 大容量电容的更多详细信息?

    谢谢、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek、  

    建议的 PVDDH 电容值由 IC 设计人员根据器件仿真提供。 建议值是满足器件性能规格的最小值(+安全裕度)。

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    您能否提供与以下内容相关的任何应用手册、设计指南或参考文档:

    选择大容量电容器并确定其大小、以处理瞬态负载电流

    放大器输出的 LC 滤波器设计和估算

    谢谢、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek、  

    有 LC 滤波器设计应用手册、您可以参考 LC 滤波器设计(修订版 A)

    请注意、TAS2781 是一款无 D 类滤波器、除了 EMI 限制用途外、不需要使用 LC 滤波器。  

    我没有任何具体的材料来计算特定的大容量电容值。 我们提供的是单个建议值、该值可以保证器件在电源电压/负载阻抗/输出功率范围内的性能。  

    例如、在 TAS2781 上、我们建议 PVDDH 为 22uF + 0.1uF。  

    在本例中、如果使用 390uF、则器件没有风险。 客户当然是他们自己系统的专家、如果他们认为需要 390 μ F、那么从 TI 的角度来看、这是可以的。  

    如果他们需要 TI 建议的大容量去耦电容器、则建议使用 22uF。  

    此致、

    Arthur