This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA5412-Q1:TAA5412-Q1:TAA5412-Q1 的 I²S Ω BCLK 上升/下降时间

Guru**** 2943390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1615155/taa5412-q1-taa5412-q1-the-i2s-bclk-rise-fall-times-for-taa5412-q1

器件型号: TAA5412-Q1

您好的团队、
在以下条件下、I²S 有两个后续问题:‑(目标模式)、IOVDD=3.3V、FS=48kHz、BCLK=48kHz× 64 = 3.072MHz。


您能否提供使用 30-70%定义(最大值,测量条件,适用电压/温度范围)测量 BCLK 上升/下降时间时的官方规格? 数据表规定的限值为 10%至 90%、但我们想知道您的 30%至 70%的可接受限值和/或 10%至 90%至 30%至 70%之间的任何转换指导(包括波形建模假设)。


如果我们无法满足数据表中的 10%至 90%限制、但确实满足您提供的 30%至 70%限制、您能否保证其他时序参数保持合规(例如最小 BCLK 高/低宽度、周期、I²S DATA/WS 设置‑保持要求,以及与内部采样行为和抖动灵敏度相关的任何限制)?


我们的目标是通过软化 BCLK 边沿来降低 EMI、同时保持设计完全符合 TAA5412‑Q1 要求。 为此、我们感谢您的官方接受标准和注意事项(测量点,探测条件,建议裕度和 PVT 角说明)。 如果可用、任何应用手册或内部评估标准都会非常有用。
提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    除了数据表中包含的规格外、我们没有任何官方规格、因此我无法在数据表中提供超出 10-90 值的任何建议。

    如前所述、 如果您超出规格、我们无法确定任何其他数据表指标是否完全符合要求。

    此致、

    Garret