This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2500:PGA2500 麦克风放大器的输出问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1614607/pga2500-output-issue-of-pga2500-microphone-amplifier

部件号: PGA2500

尊敬的 TI 团队:

我现在正在评估 PGA2500 电路。 但是、我发现 Vout-和 AGND 之间的输出电压差与 Vout+和 AGND 不同。 我的 PGA2500 芯片是否已永久损坏?

测试条件:示波器 CH1 — 板 CN6 (Vout-);示波器 CH2 — 板 CN8 (Vout+);示波器 CH3 — 板 XLR 输入 (Pin2 - Pin3);所有通道均与 20MHz BW 限制进行交流耦合;Phantom 电源关闭;增益= 10dB;焊盘关闭

在右侧测得的电压均为 Vrms。

511fb0f1c53e99ec5ea3f3ac4e329302.png

测试电路:

SCH_Schematic2_1-P1_2026-02-06.png

顺便说一下、此设计是否适合用作工业级数字混合控制台?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    输出 是全差分输出级。

    • 您是否尝试过以差分方式测量输出?  
      • 使用示波器数学运算 (Vout+)-(Vout-) 或差分探头
      • 进行测量后、验证输入和输出之间的增益是否符合预期。
    • 在未施加信号的情况下、在每个输出端测得的直流电压是多少?
    • 确保输出加载相同。  

    此致、  
    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    非常感谢您的答复。

    输出引脚开路。 我以差分方式测量了输出、输出似乎是正确的。

    我测试了多种增益、信号频率和电压组合、 不过、差分输出始终比预期值低约 0.5dB 至 1dB。

    我的输入电路设计是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我怀疑该误差可能是由影响输入信号的元件失配而不是 PGA 本身的问题引起的、因为 PGA 输入前面有一系列元件。 为了帮助确定误差源、我建议尝试将差分信号直接连接到 PGA 输入、这样我们就可以隔离 PGA 的性能。 由于输入信号为差分信号、元件容差将不可避免地影响总体误差、因此绕过前面的电路并将差分信号直接应用于 PGA 输入将是一个有用的故障排除步骤。 通过这样做并进行相同的差分输出测量、我们可以确定误差是来自 PGA 还是来自输入信号及其相关元件容差。 下一步是添加差分负载并重复测量。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    非常感谢您的答复。

    我将根据您的建议进行另一次测试。