This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:VCCA 和 VCCB

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1614349/txb0104-q1-vcca-and-vccb

器件型号: TXB0104-Q1

最近、我们将电平转换器 (TXB0104QRUTRQ1) 引入机器人联合模块工程、但我们发现数据表中可能存在问题、并想问:

用例:仅使用 nCS / CLK / MISO 引脚

方框图:

TXB0104-12.png

TXB0104-1.png

 

数据表提到 VCC_A 不得超过 VCC_B 在客户应用中、两个电源均为 3.3V (DSP 和 MCU 电源域不同、但都是 3.3V)。 我们担心这是否会影响表演和使用。 请帮助确认这是否可接受! 谢谢。  

TXB0104.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    TXB0104-Q1 无需担心 VCCA= VCCB、即可支持此应用。  

    谢谢、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TXB0104-Q1、VCCA 和 VCCB 必须精确匹配各自的逻辑域。 注意方向控制和驱动强度限制。 如果您连接的是 EP3C10E144C7N 等设备、还应检查 FPGA I/O 标准设置。 任一侧电压电平不匹配或强大的驱动器都可能导致电平转换行为不可靠。