This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584Q1EVM:TAS6584 EVM 频率响应曲线查询

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6584-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1615393/tas6584q1evm-tas6584-evm-frequency-response-curve-enquiry

器件型号: TAS6584Q1EVM

我在 TAS6584-Q1 EVM 的频率响应曲线上测得。

PPC 控制台设置如下:-

image.pngimage.png

设计信息如下:

PVDD = 43.5V

负载= 4 Ω(2 通道)

POUT 目标=>185W (20Hz 至 20kHz);平坦响应

根据上述设置、在 EVM 板上进行频率扫描。

以下是从 EVM 获得的结果:

image.png

问题:-

如何在 20Hz -> 20kHz 范围内实现 Pout >185W?

2、使用上述 PPC 设置时、4 Ω 负载下的最大 Pout @20kHz 是多少?

 

此致、

Francis Kho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    1SPW 模式将在 LC 滤波器上具有更多的高阶谐波、16KHz 的三阶谐波非常接近 LC 滤波器的谐振频率、谐振将占用大量电流并触发 OC。  

    尝试使用 混合调制或 BD 调制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow、

    由于声音性能更好、我的客户坚持使用 576kHz 的 1SPW 模式。

    1SPW 模式将在 LC 滤波器上具有更多高阶谐波

    Q1: 直到哪一阶谐波是显著的?

    谐振将占用大量电流并触发 OC。  [/报价]

    问题 2:如果我们将 LC 滤波器谐振频率设计为更高的频率、它是否会改善当前情况并实现更高的 Pout?

    Q3:在使用 4 Ω 负载的 1SPW 模式下、TI 在所有频率范围内保证的最大 Pout 是多少? (视为平坦响应)

    此致、

    Francis Kho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis

    更改 LC 滤波器肯定会影响结果、正如我解释的那样、问题发生在谐振频率点上。 但 LC 滤波器会影响 EMC 结果、除非您的客户具有非常强大的设计能力、否则我们不建议尝试。

    我们的一些侧面测试数据如下所示: