This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:麦克风和线路输入

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1613062/tlv320aic3104-the-microphone-and-line-in

器件型号: TLV320AIC3104

你(们)好

TLV320AIC3104 CAN 麦克风和线路输入位于同一耳机插孔中? 有参考原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    数据表第 41-42 页以及以下应用手册中提供了一些插孔检测连接配置示例: https://www.ti.com/lit/an/slaa454/slaa454.pdf

    输入引脚支持同一引脚上的麦克风输入或线路输入、因此连接应该可以正常工作。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    根据所附的数据表、我有一些问题:
    (1) 如果我想同时共享线路输入和麦克风输入的单个输入端口、我应该连接哪个引脚?
    (2) 麦克风输入需要 MICBIAS、而线路输入不需要。 我是否应该使用外部 LDO 单独控制向偏置电路的电力输送?


    (3) 关于线路输出、我应该使用 HPLOUT/HPROUT 还是 SPK 端口? 建议将哪一个用于标准线路输出应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    根据所附的数据表、我有一些问题:
    (1) 如果我想同时共享线路输入和麦克风输入的单个输入端口、我应该连接哪个引脚?
    (2) 麦克风输入需要 MICBIAS、而线路输入不需要。 我是否应该使用外部 LDO 单独控制向偏置电路的电力输送?


    (3) 关于线路输出、我应该使用 HPLOUT/HPROUT 还是 SPK 端口? 建议将哪一个用于标准线路输出应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    1.您可以选择任何 MIC/LINE 引脚。

    2.您可以提供外部偏置,或者在使用线路输入时直接在寄存器 25 中将 MICBIAS 断电。

    3. 使用 SPK 端口进行线路输出 — 引脚名称上的“_LO"实际上“实际上代表“线路输出“,此图仅显示了连接扬声器驱动器的情况。

    此致、

    Garret