This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211A1:TPA6211A1 音频斜坡时间

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4990, TPA6203A1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1615806/tpa6211a1-tpa6211a1-audio-ramp-time

器件型号: TPA6211A1
主题中讨论的其他器件: LM4990TPA6203A1

您好、

我的器件需要 AB 类放大器、由于纸张规格符合我的器件要求、目前我正在检查 TPA6211。 但是、当我检查音频 PA 开启+音频斜坡时间时、EN 直至音频完全斜升接近 150ms。 以下是来自 EVM 的示波器屏幕截图。 我已经尝试移除 Cbypass、但音频斜坡时间仍接近 150ms。 但根据白皮书规格、音频 PA 开启时间应约为 27ms。 我知道这是意料之中的吗?

image.png

我需要一个可支持低至 4 Ω 扬声器负载、输入电源电压范围为 2.5V 至 5.5V、音频 PA 导通时间最好小于 20ms。 器件尺寸不能超过 3mm x 3mm。

请问是否还有其他音频 PA 可以满足上述要求?  

我尝试了 LM4990 和 TPA6203A1。 不幸的是、LM4990 导通时间过长 (>70ms)、TPA6203A1 无法支持 4 欧姆扬声器负载。  

此致、
Zoe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zoe、

    我将对此进行研究、并在明天提供进一步评论。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zoe、

    我在实验室中找不到适合此器件的 EVM。 我申请了样品、以便我们可以在侧面进行测试并进行仔细检查。

    同时,你能再看看几件事在你身边吗?

    • 通过在将 SHUTDOWN 引脚设置为高电平之前馈送 TEST 信号进行测试。
    • 在输出端未连接扬声器的情况下进行测试、您是否在使用示波器的输出端看到相同的斜坡?

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    我们测试了 2 种场景、并仍然观察到相同的斜坡时间。 请帮助确认这是否是您收到 EVM 时的行为。

    谢谢。此致、

    Zoe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zoe、

    感谢您在结束时查看这些测试
    我会让您随时发布我这边的任何测试更新。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师