This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:TLV320AIC3104 布线检查

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1617305/tlv320aic3104-q1-tlv320aic3104-routing-check

器件型号: TLV320AIC3104-Q1

您好:

对于我们的一个项目、我们已经在您这边验证了此路由、我们必须像在附加图像上一样将 left_lop/m 反馈馈送到麦克风输入、此配置不会用于其他型号、那么是否可以像在附加图像上一样保留这些连接、或者在未使用 speaker_fb_p/m 的情况下建议使用其他连接?

image.png

谢谢!  

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提醒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gencay:

    如果未使用 LEFT_LOP/M、则可以将其保持悬空。 无需其他电路板更改。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好感谢您的回答、这对 MIC1RP 和 MIC1RM 也有效吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gencay:

    MIC1RP 和 MIC1RM 也可以保持悬空。 但是、不建议这样做、因为即使输入被禁用、这些引脚也会成为天线并向共享输入信号电路注入噪声。 因此、我们建议使用 0.47uF 或类似尺寸的电容器将输入交流耦合到地。

    此致、
    Jeff McPherson