This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:TAS3251 有时在通电后不起作用&&#39

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1613808/tas3251-tas3251-sporadically-doesn-t-work-after-power-up

部件号: TAS3251

您好:

我们的电路板具有 4 个 TAS3251、其中每个放大器配置为 BTL 模式、在这种模式下、一个放大器在上电后不会偶尔输出任何音频。 有趣的是、它在另一个时间也可能是不同的放大器。

当放大器处于该状态时、DAC 也不会输出任何音频。  

故障#FAULT-和#CLIP/OTW 信号为高电平、因此我们可以很确定问题不是 TAS3251 的放大器部分、但它可能是 DAC 的问题。

我们仍在努力找出问题的原因。 我的同事已经重新编写了 n ü I²C 配置软件以进行读回、我们正在验证它。

但我已经想问你,如果你有什么东西可以帮助我们,我可以检查.

当我进行下电上电时、放大器表现良好、并且可能在多次下电上电后、放大器再次进入此状态。  

 

此致、

Stephan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephan:

    首先检查始终回读故障寄存器、例如数据表中的寄存器 X55 - x5f。 可能存在不通过故障引脚报告的故障、例如时钟错误。  

    当在传入的串行端口数据上检测到时钟错误时、TAS3251 会切换到内部振荡器并继续驱动 DAC 输出、同时从最后一个已知的正确值衰减数据。 此过程完成后、TAS3251 DAC 输出硬静音至接地。

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的塞巴斯蒂安、

    我认为我们已经检查状态位寄存器、但我必须在下周联系我的同事。

    有关时钟错误的更多信息。 您是否知道 TAS3251 的具体检查目的?

    它是否检查了足够的时序?

    此致、

    Stephan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephan:

    是的、它将检查时序是否足够、 数据表的第 6.9 - 6.13 节中有几个时钟时序参数可能被违反 、从而触发错误。

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sebastian 您好:

    我的同事能够检查故障寄存器、他没有看到任何异常。

    我忘记告诉您的是、我们在电路板上使用两条 TDM4 线、以便一个放大器通过另一个放大器的 SDOUT 获取其串行数据。  

    两个 TAS3251 共用一条 MCLK、BCLK 和 FSYNC 线路。

    我们不使用任何 DSP 系数。

    除了查看正确的寄存器配置外、我们还会进行连续评估我们的上电序列是否正常。

    由于我们通过 A2B 工作、它就像在配置串行音频接口之前启动音频时钟一样。

    您认为这可能是一个问题吗?

    还有一个问题:数据表通常提到 DAC_RESET。 DAC_MUTE 信号是指什么?

    在数据表的上电序列中、我认为 DAC_RESET (DAC_MUTE) 会在很早的时间释放。

    我本以为 DAC_MUTE 最终会与信号斜升一起释放。

    此致、

    Stephan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephan:

    我们将审查您的更新、并尽快回复您。
    请预计 2016 年 2 月的假期会有一些延迟。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephan:

    您能分享读取的中断吗?  

    那么、输出 PWM 仍然在开启放大器时出现了问题吗? 如果是、您可以提供屏幕截图吗?

    此外、通常没有输出连接到其他放大器 SDOUT 的放大器是什么?  

    启动时钟后提供数据不应该出现任何问题、如果器件未静音、则器件应在接收到数据后播放音频。  

    我不确定您在哪里明确地看到了提到的 DAC_RESET。

    DAC_MUTE 寄存器在拉至低电平时会将传入串行端口数据衰减为 0、然后进行硬模拟静音。   

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sebastian 您好:

    我引用了 slaa799a 中提到的 DAC_RST 信号。

    现在看起来上电顺序是错误的。 特别是数据表中描述的驱动器似乎是错误的、slaa799a 中描述的驱动器似乎可以正常工作。 我的同事可以验证、在通过 I²C μ s 配置放大器之前启动音频时钟很可能 TAS3251 进入无法输出音频的状态。

    当前(工作)上电序列:

    1.上电电压
    ...(延迟超过 10 毫秒)...
    2.主动将 RST_AMP#拉至低电平(通过下拉电阻器上电期间应为低电平)  [由 4 个器件共享的信号]
    3.将 DAC_MUTE#设置为高电平(由于下拉,直到现在应为低电平)               [由 4 个器件共享的信号]
    4.通过 I2C 为所有 4 个 TAS3251 器件配置完整的寄存器           【每个器件单独】
    5.激活时钟 (BCLK、FSYNC、MCLK)(分配给所有 4 个器件)              [由 4 个器件共享的信号]
    6.随后会执行 RST_AMP#重置周期(可能可以省略)...                [由 4 个器件共享的信号]

    有时不工作的上电序列:

    1.上电电压(可能在配置前多次)
    ...(延迟超过 10 毫秒)...
    2.主动将 RST_AMP#拉至低电平(通过下拉使上电期间应为低电平)  [由 4 个器件共享的信号]
    3.激活时钟 (BCLK、FSYNC、MCLK)(分配给所有 4 个器件)               [由 4 个器件共享的信号]
    4.将 DAC_MUTE#设置为高电平(由于下拉,直到现在应为低电平)               [由 4 个器件共享的信号]
    5.通过 I2C 为所有 4 个 TAS3251 器件配置完整的寄存器            【每个器件单独】
    6.随后会执行 RST_AMP#重置周期(这可能会省略)...                   [由 4 个器件共享的信号]

     

    夜间、我们运行一个自动测试、对放大器输出进行下电上电和简短测试、对于 600 次迭代、只进行了一次迭代、其中一次放大器显示略高的 THD + N (0.02%、而不是 0.004%)。

    您能否验证 slaa799a 中的加电序列是否正确?

    此致、

    Stephan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须自行纠正、因为在我们的例子中、slaa799a 中描述的上电序列也无法正常工作、因为 slaa799a 似乎提到在音频时钟启动后配置了 μ I²C 寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    您能分享读取的任何中断吗?

    在前面的回答中、您提到了 SLAA799A 中的上电序列已经过 600 次迭代。 但事实并非如此?  

    在馈送时钟后配置 I2C 寄存器应该不是问题。 我也在 EVM 上测试了它。  

    此致、
    Sebastian