This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101:tlv320aic3110 记录噪声和放大器;

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1610931/tlv320aic3110-tlv320aic3110-record-noise

器件型号: TLV320AIC3110

尊敬的 TI 团队:

  我就 几个月前尚未解决的噪音问题向您咨询过。此链接如下:https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1586073/tlv320aic3110-tlv320aic3110-recording-noise/6112944

  现在还有另一个问题尚未解决:记录时、有尖锐的脉冲噪音。 我怀疑这是电源滤波问题。 AUDIO-A3.3V 直接连接到芯片的 HPVDD 和 AVDD。

image.png

 image.png

我想问这个滤波电路是否能够满足芯片的正常运行要求。 如果此电路有问题、请帮助指出。 此外、我找不到您的参考设计。 如果有、请提供电源滤波的参考设计。  

 期待您的答复、谢谢

 好极了  

 年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young:

    您可以在数据表中找到示例布局和一些设计建议、从第 121 页开始:

    注意事项 — 打开 SPK 电源、数字电源、然后是模拟电源。 我注意到您没有连接 SPKVDD 电源、您是否可以尝试连接这些电源、甚至只连接到 3.3V、看看这样是否有帮助?  

    另外、请注意去耦电容器应尽可能靠近芯片、如果它们远离、则可能会有更多噪声进入到电容器和电源输入引脚之间。

    切换电源时、脉冲噪音是否消失或发生变化? 比如墙上电源、工作台电源、还是其他方面?

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mir:

     我们没有使用扬声器、是否也需要连接 SPKVDD?

     当我们更改电源时、电源噪声不变、会出现砰砰声。

    关于控制寄存器、第 4 页:ADC 数字滤波器系数 在数据表中、是否需要配置这些寄存器?

    期待您的答复、谢谢

    最佳、

     年轻

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    也请尝试连接 SPKVDD。 我无法在测试板上进行验证、因为我们无法选择断开 SPKVDD、但我认为需要完全为芯片供电。

    仅当要将数字双二阶滤波器/FIR/IIR 滤波器添加到 ADC 信号时、才需要配置 ADC 数字滤波器系数。 默认情况下、ADC 上已经有一个抽取滤波器、因此无需配置任何这些系数、除非您有想要应用于信号的特定 EQ 或其他滤波器。

    您能分享完整的原理图和寄存器转储、以便我能够更深入地研究砰砰声问题吗?  

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    寄存器转储:

    页 0 第 1 页
    未指定大小(使用字节数据访问)
        0  1  2  3  4 5  6  7  8  9 a  b  c  d  e  f  
    00:00 00 01 56 03 91 08 00 00 00 00 88 82 00 80  
    10:08 00 88 82 80 80 04 00 00 00 01 00 00 88 00  
    20:00 00 00 00 c0 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
    30:00 00 00 02 32 12 01 02 02 11 10 00 01 04 00 14
    40:0C 00 00 6F 38 00 00 00 00 00 00 ee 10 D8 7e E3  
    50:00 80 00 15 00 00 00 7 f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00。
    60:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
    70:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
    80:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
    90:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
    A0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
    b0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
    C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
    d0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
    E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
    F0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
        0 1   2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f  
    00:01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
    10:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 d6  
    20:06 3e 00 32 为 7f 7f 07 07 00 20 86 02 00  
    30:A0 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
    40:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
    50:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
    60:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
    70:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
    80:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
    90:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
    A0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
    b0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
    C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
    d0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
    E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
    F0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…

    原理图:

       

    期待您的 建议,谢谢

    此致、
     年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否能够将数字 3.3V 电源和模拟 3.3V 电源分开? 这样、您可以在模拟电源之前开启数字电源、并在数字电源上再增加至少一个 10uF 电容器。  

    我还注意到、在您最新的寄存器转储中、第 0 页的寄存器 0x36 中、您禁用了 DIN? 您刚做过模拟旁路路径吗?

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     我们不仅仅应用模拟旁路路径、寄存器修改错误、DIN 现在已启用。

    寄存器转储:

    页 0 第 1 页
        0  1  2  3  4  5  6  7  8 9  a  b  c  d  e  f  
    00:00 00 01 56 03 91 08 00 00 00 00 88 82 00 80 00 ...?V??...???
    10:08 00 88 82 80 80 04 00 00 00 01 00 00 88 00 ????? ...?...?...
    20:00 00 00 00 c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…………………
    30: 00 00 00 02 32 12 03 02 11 10 00 01 04 00 14 ...??????? ????
    40: 0C 00 00 00 6F 38 00 00 00 00 00 ee 10 D8 7e E3 ?. ???~?
    50:00 80 00 15 00 00 00 7 f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00……………………………
    60:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
    70:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
    80:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
    90:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
    A0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
    b0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
    C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
    d0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
    E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
    F0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
        0  1  2  3  4  5 6  7  8  9  a  b  c  d  e f  
    00:01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
    10:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04…… ?
    20: 06 3e 00 00 7f 7f 7f 7f 02 02 00 20 86 01 00 ?>..????? . ??
    30:A8 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00……
    40:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
    50:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
    60:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
    70:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
    80:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
    90:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
    A0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
    b0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
    C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
    d0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
    E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
    F0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00……

    增加了 SPKVDD、但除了输入音量增加外、没有其他改善。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉耽误你的时间、请允许我再过一天。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您是否能够解决此问题? 很抱歉、我从未发送过关于寄存器转储的反馈。 我只是想在这里入住...