This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2704:AUDIO_DAC (PCM2704) 时钟的上电/断电行为

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1618745/pcm2704-audio_dac-pcm2704-power-on-off-behavior-of-clock

器件型号: PCM2704

您好、专家、

我正在研究 VBUS 和片上时钟生成器之间的上电/断电行为。

根据波形结果、输出行为信号如下。

您能告诉我下面的问题吗?

1) 上电情况、VBUS 上升后 7.6ms、时钟开始生成并停止、然后再次启动。
  此行为是否正确?

  根据数据表、内部复位为 700us。 时钟是否应该在内部复位释放之前启动?

2) 断电的情况,在 VBUS 上升关闭之前,时钟停止片刻,然后再次启动。
  此行为是否正确?


请检查附件文档。


此致、

Masaharu UchiyamaQuestion_of_PCM2704.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    内部复位需要 700us 来复位内部模块、一旦满足电压阈值就会触发。 内部 PLL 获取晶体振荡器输入 并生成内部 CLKS。 XTI 是 PCM2704 的输入 、并为 PLL 提供 12MHz 时钟。  您可以检查  可以影响逆变器的电源 ( VCCP 甚至 VDD ) ,使用相同的令牌,检查 XTO。  

    这里是一个关于 晶体 振荡器操作的应用手册,如果你有兴趣深入研究晶体振荡器。

    https://www.ti.com/lit/an/snla290/snla290.pdf

    另外,  我会检查晶体外部电路,特别是盖子,以确保 他们是 建议的尺寸和类型按照其数据表.

    作为一项单独的检查、您可以   直接向 XTI 提供一个 12MHz 外部时钟 并查看  发生了什么情况。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arash

    感谢您的答复。
    我还有其他问题。 您能告诉我下面的问题吗?

    问题 1)
    作为器件规格的内部复位 (700us) 用于内部模块。
    无需在内部复位 (700ns) 内开始生成 clk。
    我的理解正确吗?

    问题 2)
    我可以尝试将外部时钟直接连接到 XTI 吗?
    如果我要使用外部时钟电源、那么哪种要求应该小心?
    在晶体谐振器或外部时钟电源上设计电路板的推荐方式是什么?


    此致、

    内山正治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Masaharu-San <

    1)
    根据数据表、clk 在内部复位期间启动没有时序要求。

    2)

    外部时钟还需要为 12MHz(±500ppm)。任一种方法(晶体谐振器或外部时钟) 是可以接受的、器件无关紧要。

    此致、

    Arash