Other Parts Discussed in Thread: LMV1031
器件型号: LMV1031
您好 TI 支持团队:
我正在使用 LMV1031 我有一个问题 通过输出引脚断电反向供电 。
最大功耗 LMV1031 VOUT 与另一个 IC 输入/输出节点(同一网络)并联。 在正常运行情况下、LMV1031 正常通电。 但是、存在一个 I 出现的条件 关闭 LMV1031 电源 、而另一个 IC 仍由供电 外部 3.3V 电源轨 。 在这种情况下、由于共享节点 LMV1031 VOUT 可在 LMV1031 未通电时驱动 这可能会无意中通过其输出结构对 LMV1031 反向供电。
我的问题是:
-
启动 LMV1031 包括任何使该条件安全或可能驱动的内部保护(例如输出 ESD 二极管或隔离) VOUT 远高于未通电的电源原因 闩锁/电流过大/长期可靠性问题 ?
-
有任何问题 绝对最大值 或 建议的限值 提供电压/电流 VOUT 何时 VDD = 0V (还是低于有效工作范围)?
-
如果需要保护、TI 是否建议使用特定方法(例如 串联电阻器 、 肖特基钳位 或 模拟开关/缓冲器 隔离节点)来防止反向供电?
非常希望提供有关此主题的数据表/应用手册的任何指导或参考。
此致、
Rafael