This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV1031:LMV1031 未上电、VOUT 为 3.3V(由另一个 IC 提供)-是否允许?

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV1031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1619663/lmv1031-lmv1031-unpowered-vout-at-3-3v-from-another-ic-allowable

器件型号: LMV1031

您好 TI 支持团队:

我正在使用 LMV1031 我有一个问题 通过输出引脚断电反向供电

最大功耗 LMV1031 VOUT 与另一个 IC 输入/输出节点(同一网络)并联。 在正常运行情况下、LMV1031 正常通电。 但是、存在一个 I 出现的条件 关闭 LMV1031 电源 、而另一个 IC 仍由供电 外部 3.3V 电源轨 。 在这种情况下、由于共享节点 LMV1031 VOUT 可在 LMV1031 未通电时驱动 这可能会无意中通过其输出结构对 LMV1031 反向供电。

我的问题是:

  1. 启动 LMV1031 包括任何使该条件安全或可能驱动的内部保护(例如输出 ESD 二极管或隔离) VOUT 远高于未通电的电源原因 闩锁/电流过大/长期可靠性问题

  2. 有任何问题 绝对最大值 建议的限值 提供电压/电流 VOUT 何时 VDD = 0V (还是低于有效工作范围)?

  3. 如果需要保护、TI 是否建议使用特定方法(例如 串联电阻器 肖特基钳位 模拟开关/缓冲器 隔离节点)来防止反向供电?

非常希望提供有关此主题的数据表/应用手册的任何指导或参考。

此致、
Rafael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafael:

    当没有电时、通常也不建议向任何器件引脚强制施加外部电压、这包括输出引脚。 未对此进行表征、并且器件相当旧、因此不知道此事件的潜在问题是什么。 通常有 ESD 保护单元、但这些都不是为此目的而设计的。

    总体而言、我建议添加一些额外的电路、以便在器件未通电时断开 LMV 输出与负载的连接(以及外部电压)。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师