This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:两个 I2S 音频合并可提供单路 I2S 音频输出

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3268, TAC5112, TLV320AIC34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1617765/tlv320aic3268-two-i2s-audio-merging-to-provide-single-i2s-audio-output

器件型号: TLV320AIC3268
主题中讨论的其他器件: TAC5112

尊敬的团队:

案例 1:

我们有两个具有相同频率规格的 I2S 音频源,我们希望将其合并为单个 I2S 音频输出。  

 这个 TLV320AIC3268 TI 器件是否适合我们的用途、或者我们是否仍有任何其他适合我们低价格要求的选项?  

 

案例 2:  

在上述情况中、一个音频源输出基本上是模拟音频输出、我们将其转换为数字 I2S、然后计划应用于 I2S 数字混频器 IC。 在这里、我们要问的是、是否有任何可用的 TI 器件将 digiatl I2S 音频和模拟音频作为输入并提供数字 I2S 音频作为输出?  

 

此致、

Akhilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhilesh:

    如果您不 需要 8 个输入或 7 个输出 、TAC5112 可以使用更好的性能规格来处理此功能。

    您可以在 IN1P/IN1M 处输入模拟数据、这将转换为 DOUT 通道 1 处的 I2S。 然后、您可以在 DIN 处输入其他 I2S 数据、并使用 DAC 混频器路径将 I2S 输入与 DAC 通道 1 上的 ADC 环回数据混合、这将在 OUT1P/OUT1M 处输出合并的模拟信号。

    如果您需要将其作为数字输出、您可以将 OUT1P/OUT1M 连接到 IN2P/IN2M、以使用第二个 ADC 将合并的信号转换为数字、并使用 GPIO 引脚输出此 I2S 数据。

    下面是混频器应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slaaer9/slaaer9.pdf

    TAC5112 可通过 PPC3 轻松配置: https://www.ti.com/secureresources/PUREPATHCONSOLE

    如何将 PurePath Console (PPC3) 用于 TI 音频转换器

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    感谢您的答复。

    关于 TAC5112 实现、我们有“模拟左右通道音频“信号、正如我在   TAC5112 数据表中看到的、它将“差分音频“信号提到为模拟输入信号。

    因此、这是否支持 “模拟左右声道音频“信号 作为输入?

    此致、

    Akhilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhilesh:

    是、此器件具有 2 个 ADC 通道、可以支持 I2S 格式的左通道和右通道。 通道 1 是左通道、通道 2 是右通道。 但是、这将使用两个 ADC 通道、 正如我之前所述、这将占用 I2S 数字环回输出所需的 ADC。

    如果您需要将其作为数字输出、可以将 OUT1P/OUT1M 连接到 IN2P/IN2M、以便使用第二个 ADC 将合并后的信号转换为数字信号、并使用 GPIO 引脚输出此 I2S 数据。

    您仍然可以将模拟输入和数字输入混合到模拟输出中、但这种方法将仅在数字输出端输出模拟转换(不与数字输入混合)。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    感谢您的更新。

    根据上述建议、制作了一个方框图并随附。  

    我们的理解是正确的吗? 或任何进一步的建议?

    关于 TAC5112、我们的应用需要额外的 ADC 级。 是否有任何类似 IC 在单个器件中提供此功能?“

    此致、

    Akhilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhilesh:

    您的系统是否需要 4 个模拟麦克风输入? TAC5112 不能处理此功能、即使在单端模式下、最多也只能处理 2 通道模拟信号。

    我们具有 2 个以上 ADC 通道的选项很少。 您最好的 选择可能是 TLV320AIC34、它基本上在同一芯片上有两个立体声编解码器。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    在上一个 方框图中、“4 通道麦克风数据输入“ 仅指单个左右模拟数据。 (为混淆而道歉)

    如上所示, 图像: 1 是我们的要求。

    图 2:展示了使用编解码器 DSP 实现所需概念的过程。  

    根据您的建议、如果我们使用 TAC5112、那么我们可能需要使用 2 个 TAC 来满足要求。

    或者、如果我们使用 “TLV320AIC34"编“编解码器 DSP、单个 DSP 本身就可以满足要求、但其他输入/输出仍保留使用。

    这种理解是否正确?

    您可以选择哪一个更好的选项、或者您有任何其他更好的建议来最终确定?  

    然后、 w.r.t“TLV320AIC34"CODEC“ CODEC DSP、我找不到 PPC 配置支持。 您是否支持 PPC 配置? 或者用于此目的的配置过程是什么?

    此致、

    Akhilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhilesh:

    您的理解是正确的。 如果您希望通过 PPC3 轻松配置、我建议使用 2 个 TAC5112、因为这不适用于 AIC34。 我认为、与 AIC34 相比、2 个 TAC5112 仍然具有成本效益。

    此致、

    Garret