This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:GUI 中缺少寄存器

Guru**** 2928400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1620991/tlv320aic3104-missing-register-in-gui

器件型号: TLV320AIC3104

您好:

我有 TLV320AIC3104 EVM 套件和 AIC310x EVM GUI 软件 V0.71。

使用默认配置并添加 PLL 子端口时、CLI 线路之一为:

W 30 03 90 04 00 00

这会将 PLL 设置为 44.1kHz、MCLK = 11.2896MHz

查看“Register"选项“选项卡、缺少寄存器 3。  这是为什么? (请参阅下文)

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bradley:

    不确定此处缺少该寄存器的原因、但可以 在 GUI 的“Clocks(时钟)“选项卡中看到该寄存器配置。

    您可以启用/禁用 PLL、在“PLL Settings“子选项卡中查看/设置 P 值、在 CLKDIV Settings 子选项卡中查看/设置 Q。

    此致、

    Garret