Other Parts Discussed in Thread: PCM9211
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: PCM9211
TI 团队大家好、
PCM9211、我希望 AUXIN4 输入 24.576M MCLK、然后 SCKO 输出 12.288M MCLK。 这是否可行?请与我分享如何配置它? 
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
查看图 7-21。 我想你可以使用 它的 内部分频器. 但您应该使用 XTI pin 作为 24.576M 输入 的源。
在 XTI 模式下、输出时钟 (SCKO、BCKO 和 LRCKO) 由 XTI 源时钟生成。 XMCKO(XTI 时钟缓冲输出)提供一个缓冲(和分频)的 XTI 时钟、该时钟可输出到 MPIO_A 寄存器 24h/ XMCKDIV 控制分频因子。
此致、
Arash