Other Parts Discussed in Thread: TAA3040
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1617384/taa3040-clipping-function
器件型号: TAA3040
你好。
我们的客户遇到了输入溢出时 TAA3040 内置削波功能的问题。
由于他发现了输出电压翻转现象、因此他正在调查该现象是否来自 TAA3040 或软件。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TAA3040
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1617384/taa3040-clipping-function
器件型号: TAA3040
你好。
我们的客户遇到了输入溢出时 TAA3040 内置削波功能的问题。
由于他发现了输出电压翻转现象、因此他正在调查该现象是否来自 TAA3040 或软件。
此致、
尊敬的 IMI-San:
我不知道您所说的“削波函数“是什么意思。 您指的是防削波吗? 削波不是器件的功能。 它是模拟级或数字级饱和的结果。
如果削波变得非常严重、以至于数字二进制补码信号自身绕回、则可能会发生电压翻转。 有时、还会由于 I2S 发送器和接收器未对齐而发生这种情况。 如果客户遇到电压翻滚、这几乎肯定是一个数字问题。
此致、
Jeff McPherson
Jeff San、
我发布的“削波函数“是在输入模拟信号超出输入范围的情况下 ADC 输出饱和、保持输出的最大值或最小值
TAA3040 的工作原理是这样吗?
这个问题的背景如下所示。
(客户评论)
我要检查的是、当 ADC 增益达到 0dB 且有溢出时、输出的行为。 我还需要知道频率特性。
虽然我认为 TAA3040 输出削波、但告诉我是否会发生任何其他现象、例如翻转。
低频(例如 50Hz)或较慢的信号会出现什么情况?
我提出这一问题的原因是我可以看到像 50Hz 高音频信号的波形翻转到麦克风,并需要知道根本原因.
此致、
尊敬的 IMI-San:
是的、当 ADC 信号达到 0dB 时、器件将正常削波。 所有频率下都会发生这种情况。
这样只会在数字域中发生翻转。 因此、如果数字音量仍然为 0dB(仅模拟增益发生变化)、则这是由接收器和发送器之间的位错位引起的。 然而、我个人并未看到仅在特定频率下发生这种情况。 客户是否暗示在较高频率(例如 1k)下不会发生翻转?
谢谢您、
Jeff McPherson
你好、Jeff-San
感谢您发送编修。
我们遇到的症状与随附文件中显示的波形类似
此波形的范围由 ADC?e2e.ti.com/.../ADC-items.pptx 引起
尊敬的 Inoue-San:
正如我提到的、这很可能是一个数字问题。 我强烈建议您仔细检查接收器和 ADC 输出上的 I2S 设置、以确认两者的格式相匹配。 您还可以向 ADC 输出添加偏移以快速研究位错位情况、从而进行实验。
第二项看起来像是由时序错误引起的间歇性干扰。 最好仔细检查您的 I2S 时钟是否满足 ADC 的时序要求。
此致、
Jeff McPherson