This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA3040:削波功能

Guru**** 2867690 points

Other Parts Discussed in Thread: TAA3040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1617384/taa3040-clipping-function

器件型号: TAA3040

你好。

我们的客户遇到了输入溢出时 TAA3040 内置削波功能的问题。  

由于他发现了输出电压翻转现象、因此他正在调查该现象是否来自 TAA3040 或软件。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 IMI-San:

    我不知道您所说的“削波函数“是什么意思。 您指的是防削波吗? 削波不是器件的功能。 它是模拟级或数字级饱和的结果。

    如果削波变得非常严重、以至于数字二进制补码信号自身绕回、则可能会发生电压翻转。 有时、还会由于 I2S 发送器和接收器未对齐而发生这种情况。 如果客户遇到电压翻滚、这几乎肯定是一个数字问题。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff San、

    我发布的“削波函数“是在输入模拟信号超出输入范围的情况下 ADC 输出饱和、保持输出的最大值或最小值

    TAA3040 的工作原理是这样吗?

    这个问题的背景如下所示。

    (客户评论)
    我要检查的是、当 ADC 增益达到 0dB 且有溢出时、输出的行为。 我还需要知道频率特性。
    虽然我认为 TAA3040 输出削波、但告诉我是否会发生任何其他现象、例如翻转。
    低频(例如 50Hz)或较慢的信号会出现什么情况?
    我提出这一问题的原因是我可以看到像 50Hz 高音频信号的波形翻转到麦克风,并需要知道根本原因.

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 IMI-San:

    是的、当 ADC 信号达到 0dB 时、器件将正常削波。 所有频率下都会发生这种情况。

    这样只会在数字域中发生翻转。 因此、如果数字音量仍然为 0dB(仅模拟增益发生变化)、则这是由接收器和发送器之间的位错位引起的。 然而、我个人并未看到仅在特定频率下发生这种情况。 客户是否暗示在较高频率(例如 1k)下不会发生翻转?

    谢谢您、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jeff-San
    感谢您发送编修。

    我们遇到的症状与随附文件中显示的波形类似

    此波形的范围由 ADC?e2e.ti.com/.../ADC-items.pptx 引起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inoue-San:

    正如我提到的、这很可能是一个数字问题。 我强烈建议您仔细检查接收器和 ADC 输出上的 I2S 设置、以确认两者的格式相匹配。 您还可以向 ADC 输出添加偏移以快速研究位错位情况、从而进行实验。

    第二项看起来像是由时序错误引起的间歇性干扰。 最好仔细检查您的 I2S 时钟是否满足 ADC 的时序要求。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    非常感谢您的帮助。

    您的建议解决了我们的客户问题。

    此致、