Other Parts Discussed in Thread: TAS6684-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TAS6684-Q1
尊敬的 TI 团队:
请查找音频放大器 — TAS6684-Q1 的原理图以进行审阅、请随时分享您宝贵的反馈。
设计注意事项是一个 使用 TAS6684-Q1 的 4 通道 BTL 放大器、具有以下配置:
-
PVDD=14.4V(汽车系统)
-
负载= 4 Ω(BTL)
-
开关频率= 480kHz
-
输出 LC 滤波器:(取自 LC 设计滤波器表)
-
L = 15uH、C = 1uF
42kHz 的截止频率是否适用于在 480kHz 开关频率下运行 4 Ω BTL?
如果未使用 GPIO2 和 GPIO3、它们是否可以保持未连接状态?