Other Parts Discussed in Thread: TAS6684-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TAS6684-Q1
您好:
我们有一个基于 TAS6684-Q1 的音频放大器应用、工作采样率为 96K。
我们尝试在数据表中将 RTLDG 配置为“已扩展“、但无法正常工作。
在 TAS6684 Processflow 寄存器映射中、我们在地址 0x68“Enable 96k FS RTLDG“找到、但没有关于我们必须写入哪些内容来启用该功能的信息。
请您就此为我们提供帮助。
谢谢!
Claudio