This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6684-Q1:TAS6684-Q1 RTLDG 在 96KHz 下无法正常工作

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6684-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1621977/tas6684-q1-tas6684-q1-rtldg-doesn-t-work-properly-at-96khz

器件型号: TAS6684-Q1

您好:

我们有一个基于 TAS6684-Q1 的音频放大器应用、工作采样率为 96K。

我们尝试在数据表中将 RTLDG 配置为“已扩展“、但无法正常工作。

在 TAS6684 Processflow 寄存器映射中、我们在地址 0x68“Enable 96k FS RTLDG“找到、但没有关于我们必须写入哪些内容来启用该功能的信息。

请您就此为我们提供帮助。

谢谢!

Claudio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Claudio

    回答您的另一个问题、请点击此处关闭。