Other Parts Discussed in Thread: PCM5140-Q1
器件型号: PCM5140-Q1
提问前、请先参阅图片。
- 我是否可以在这里使用 1µF 陶瓷电容器而不是电解电容器?
- 我的 VDD 为 3.3V。VREF 电压和 MICBIAS 电压将是多少? 我需要该信息来选择一个在 MICBIAS 电压范围内工作的麦克风。
- 我看到麦克风差分线路上有 1 µF 耦合电容器。 该值是否会根据使用的麦克风而变化? 我使用 Littelfuse AXGD10402KR ESD 二极管为麦克风差分线路提供保护。 这是否合适、还是您推荐其他器件?
- GPIO 引脚的用途是什么? 如果我使用的是模拟麦克风、是否可以将此引脚保持未连接状态?
- 我在标准模式下使用 I²C Ω 电阻器、并计划使用 2.2k Ω 上拉电阻器。 这是否可以接受? 还是应该改用快速模式? 在我的工程中、我使用两个 PCM5140-Q1 IC。