Other Parts Discussed in Thread: PGA2320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1621020/pga2320-pga2320-3-3v-spi
部件号: PGA2320
我有一个用于增益控制的 PGA2320。 它将在+/–15V 模拟电压轨上运行、我会这样做
有一个+5 的数字电源。 但是、我的微控制器是以 3.3V 电压运行的 STM 32。 我见过一些设计
这似乎可以在没有电平转换的情况下正常工作。 我会有任何问题吗?