This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2320:PGA2320 3.3V SPI

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA2320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1621020/pga2320-pga2320-3-3v-spi

部件号: PGA2320

我有一个用于增益控制的 PGA2320。 它将在+/–15V 模拟电压轨上运行、我会这样做

有一个+5 的数字电源。 但是、我的微控制器是以 3.3V 电压运行的 STM 32。 我见过一些设计

这似乎可以在没有电平转换的情况下正常工作。 我会有任何问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、  

    PGA2320 会看到逻辑高电平和低电平、如下所示。  

    因此、使用 3.3V 电平不会出现问题。 PGA2320 将输出 5V 逻辑电平。 STM 器件是否可以处理该情况?

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出 5V 逻辑? 看起来我要在 PGA 上使用的所有引脚都是输入??

    您是指 SDO 引脚吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、  

    是的、如果您以菊花链方式连接多个 PGA 或读回数据、则我指的是 SDO 引脚。  

    此致、  
    Chris Featherstone