This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6120:使用 TLV320ADC6120 连接–5V 至+5V 模拟信号–钳位和偏置指南

Guru**** 2814895 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1623268/tlv320adc6120-interfacing--5v-to-5v-analog-signal-with-tlv320adc6120-clamping-and-biasing-guidance

部件号: TLV320ADC6120

我使用的是 TLV320ADC6120、需要在输入信号调节方面获得一些指导。

我的输入模拟信号峰峰值为–5V 至+5V、但信号振幅最大为 3.5Vrms。 由于 ADC 输入无法直接接受负电压、因此我计划将信号钳制或移至正侧。

我的问题是:

  • 是否可以安全地钳制/转换–5V 至+5V 信号并将其馈送到 TLV320ADC6120 输入 (INxP/INxM)?

  • 或者、TI 是否建议在 ADC 输入之前使用额外的信号调节电路、例如衰减器、运算放大器电平转换器或保护网络?

您能否建议使用此 ADC 处理此类输入信号的推荐前端电路?

任何参考设计或应用手册都将非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我已经将这一主题介绍给了我们即将提供支持的一位工程师。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kalpant:

    只是为了更好地了解要求:您是否有想要与 TLV320ADC6120 连接的单端+/–5V 信号?

    该器件支持 2Vrms 的满量程输入信号摆幅(+/–2.828V 峰值)和 1Vrms 的单端摆幅(+/-/1.414V 峰值)。

    此外、 建议将 INxP/INxM 引脚电压保持在上述水平。

    因此、要将+/- AC 信号连接到 ADC:

    1) 需要衰减以使其处于 ADC 的满量程范围内

    2) 直流偏置或交流耦合到 INxP/M 引脚、以确保引脚电压高于 0V。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我有一个单端模拟信号、其最大峰峰值范围为–5V 至+5V。但是、在正常运行时、该信号通常约为–1V 至+1V、Vrms < 1V

    我想将该信号与仅接受正输入电压的 ADC 连接、因此需要对信号进行移位或钳位、使其完全处于正电压范围内。

    您能推荐一种合适的方法来实现这个目的吗? 例如:

    • 最佳钳位电路

    • 直流偏置/电平转换

    • 基于运算放大器的电平转换

    • 建议的方法

    目标是将双极信号(负到正)转换为以正偏置为基准的单极信号、而不会导致波形显著失真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kalpant:

    我知道正常运行时信号是+/–1V。 但是、考虑到最大峰值仍为+/–5V、需要对信号进行衰减以满足器件的额定值。

    此外、当将信号交流耦合到 ADC 的输入时、INxP/M 引脚将引入直流偏置电压、以将 INxP/M 电压保持在 0V 以上。 因此、对信号进行交流耦合(衰减以匹配 ADC 的满量程)是将 INxP/M 引脚保持在额定电压的一种方法。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan