This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RC4580:RC4580IDR 应用程序支持

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1625344/rc4580-rc4580idr-application-support

部件号: RC4580

尊敬的

我们公司采用的是产品 RC4580IDR(批号为 2527)。 焊接后、它会在连接到电路板时立即烧毁。 您能否检查一下这是否与应用设计有关? 非常感谢。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    术语库…

    有关详细信息、请参阅电路图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关详细信息、请参阅电路图  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、

    感谢您提供原理图。 我有几个后续问题:

    1. 接通电源后、部件是否立即烧毁?  
    2. 当它发生故障时、是否有任何器件连接到 IO3?
    3. 您能包含烧毁器件的完整照片吗? 如果损坏可见、这可能有助于确定原因。
    4. 这是新设计、还是已投入生产一段时间的设计?  

    另外、我注意到 U1B 未使用。 我们建议将未使用的放大器放置在跟随器配置中、以使放大器输出保持在线性工作范围内。 有关更多详细信息、请参阅以下内容:

    https://www.edn.com/properly-terminating-an-unused-op-amp/

    https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/thesignal/posts/the-unused-op-amp-what-to-do

    此致、

    Alex Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、是的、一旦电源打开、部件就会烧坏

    2、是、我连接了电子万用表 (KEYSIGT 34461A)

    3、查看下图。

    4、否、这是指生产和使用已有五年的产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、

    感谢您提供故障器件的照片、显然有大量电流流过器件、导致器件发热到足以熔化封装。

    鉴于器件在电源开启时就会发生故障、这可能 是一个 EOS 问题、但鉴于我没有看到原理图有任何明显的问题、并且此设计已投入生产五年、我倾向于认为这 是 隔离式器件、但需要更多信息。  

    当电源打开时、什么连接到放大器的输出(正常运行时,放大器下游电路中驱动的负载是多少)?

    该批次中有多少器件出现此问题(故障率)?

    您是否在批次中使用未损坏的设备执行了 A-B-A 换用、该设备出现了问题 ( 2527)? 此处概述了此过程

    此致、

    Alex Curtis