Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254
部件号: TLV320AIC3254
您好、
我正在调试具有 FSC-BT1058 BT 模块作为 I2S 主器件的 AIC3254。
这是我自己的定制电路板上、我无法访问任何开发套件。
我的目标是本地侧音路径:
- IN1_L -> ADC -> miniDSP_A -> miniDSP_D -> DAC -> LOL/LOR
当前设置:
- BT1058 I2S:主器件、48kHz、24 位
- BT1058 提供 MCLK、BCLK、WCLK
- 编解码器当前使用 BCLK = 2.304MHz 作为 PLL 基准
- IN1_L 上仅连接了一个麦克风
工作原理:
- 非 miniDSP 版本可在同一硬件上工作
- A2DP 播放和 HFP 下行链路在 miniDSP 模式下工作
- 当我不加载 miniDSP 图像时、ADC→DAC 数字环回工作正常
失败的原因:
- 加载/选择自定义 PurePath miniDSP 图像时、LOL/LOR 上没有麦克风音频
- 我把图形缩小到最小的直通,但它仍然是无声的
我已检查的内容:
- MICBIAS 和模拟输入布线与工作的非 miniDSP 版本匹配
- LOL/LOR 进行布线、通电并取消静音
- 选择自定义 miniDSP 块
- miniDSP 图像显示为正确加载。 我通过回读验证了几个高位值
- 我手写的 init 现在与导出的 SystemSettingsCode 匹配
我目前的结论:
- 基本硬件和编解码器路径似乎可以
- 此问题与自定义 miniDSP 图像和/或 miniDSP_A -> miniDSP_D 切换相关
问题:
- 最小 IN1_L -> miniDSP_A -> miniDSP_D -> DAC -> LOL/LOR 路径是否有任何必需的 AIC3254 配置?
- I²S 外部 BCLK/WCLK/MCLK 的 Δ I 从模式下、miniDSP_A -> miniDSP_D 直通是否有任何已知要求或限制?
- 是否有已知良好的最小 AIC3254App8x4x 示例适用于 IN1_L 到 LOL/LOR 的单麦克风?
- 还有其他问题吗?
随附:
- 图形屏幕截图
- codec_init ()- codec_init.c
- 注册/写入记录 — transcript.txt
我也尝试上传 pfw 和 cfg 文件、但遇到了错误。
此致、
Marten