This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104EVM-K:AIC310x EVM GUI 错误、安装后 GUI 无法启动

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104EVM-K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1626144/tlv320aic3104evm-k-aic310x-evm-gui-error-gui-does-not-start-after-installation

器件型号: TLV320AIC3104EVM-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    请尝试卸载、根据需要更新 LabVIEW Run-Time Engine、重新启动计算机、然后重试安装过程。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次运行整个 TI AIC310x EVM GUI 安装过程?

    这是第一次安装失败后在完全卸载后第二次尝试的结果:GUI 已启动但没有 USB 通信、NI UBS 驱动程序未加载。

    现在我有了 USB 通信、但 GUI 无法启动。

    或者您只是建议进行 LabView 卸载吗?

    应如何更新 LabView 引擎?

    从 TI 安装流程中还是直接从 NI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将通过 NI 软件包管理器下载: https://www.ni.com/en/support/downloads/software-products/download.package-manager.html#322516

    然后、您可以重新安装或更新 LabVIEW 和 Drivers。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第三次卸载/重新安装循环。 同样失败。 我安装了版本 2019 引擎。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第三次卸载/重新安装循环、同样失败。 已安装 2019 年引擎。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    dsdsd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不起作用。

    我现在安装了 32 位 2019 版本和 64 位 2026 版本。  

    相同的 GUI 错误。

    SLAC249B 中提供的 AIC310x EVM GUI 不起作用。

    TI 是否支持该评估软件?

    我有目前无法使用的 TLV320AIC3104EVM-K 套件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我运行的是 64 位 Win11 Pro。

    AIC310x EVM GUI 是 32 位应用程序。

    64 位 2026 LabView 引擎没有使用。

    这看起来像是 AIC310xEVM GUI 应用程序出现了问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者防病毒软件或 TPM 模块可能有问题?

    在第一次尝试安装时、我看到 NI 软件与 TPM 模块发生冲突的消息。

    再也没见过。

    将再次尝试多次卸载/重新安装。

    完全卸载 NI 软件并非易事。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是与您安装的其他软件发生冲突的问题。 我们支持 AIC310x EVM GUI、因为我已经下载并在计算机上使用该 GUI。

    或者、您也可以下载我们的 PUREPATHCONSOLE 软件、该软件随附一个 I2C 主设备、可用于将自定义 I2C 脚本上传到 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的跟进。
    您是否在 64 位 Win11 Pro 上运行?
    想知道 AIC310x EVM GUI 是否与 Win11 兼容?

    我怀疑这是一个冲突,因为我尝试在 PC 上安装的应用程序相对较新。
    但在第一次安装时、我确实看到了一则 Windows 通知、关于 NI 与 PC TPM 模块冲突。
    在接下来的 3 次尝试中、我再次没有看到该通知、这都导致了上面所示的相同 GUI 启动失败。

    也许是防病毒软件?
    我会再试一次的。

    我还有一台 Win7 PC 挂在周围、我也会尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、运行 Windows 11 64 位。