This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE5532A:新批次中明显不是 NE5532A 的 NE5532A 高 THD

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: NE5532A, NE5532

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1627549/ne5532a-ne5532a-high-thd-from-new-batches-that-are-clearly-not-ne5532a

部件号: NE5532A
主题中讨论的其他部件: NE5532

最近、由于 TI NE5532A 的变化而导致产品测试失败:
https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/5726/PCN20231114002.1.pdf

我有两批 NE5532A,一批是好的,一批是坏的。
良好的批次标记为“TI2BM ADR9“、并包含原厂 NE5532。
坏批次标记为“TI57M AJVD“、在我的测试中、不包含 NE5532。

差异:

  1. 在我的代表性电路中、当频率为 20kHz 时、THD 性能下降了近 5 倍
  2. 没有与 NE5532 上预期的输入保护二极管
  3. 输入偏置电流反向流动、表明输入晶体管为 PNP 而非 NPN
  4. 静态电流为 5mA、而不是通常的 8mA

附加 THD 图和使用的电路。 该图包括来自旧 TI NEE5532 和 OnSemi NE5523A 的库顶。
输入信号电平为 8dBu。

感谢您的关注

Alex

ne5532 THD circuit.png