This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV135:类似的解决方案 DRV135、但单电压/更小的封装

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV135, DRV134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1627965/drv135-similar-solution-drv135-but-single-voltage-smaller-package

部件号: DRV135
主题: DRV134 中讨论的其他器件

尊敬的先生:  

我们是否有 DRV135 之类的解决方案、但是

  1. 单电压输入(客户没有负电压源)
  2. 更小的封装
  3. 平衡输出

非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、  

    唯一的选项是 DRV134 和 DRV135。 两者都可以采用单电源供电。 我之前使用过一个电路、下面就说明了这一点。 如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、  

    感谢您的分享。  

    Vos、VCM 电路是否必需?

    客户只有一个来自 VIN 的音频源输入。  

    此外、RL1/RL2、如果客户不需要、他们可以直接连接到 CON 吗?

    如果 V+/V-是+/–12V、波形的放大能力是多少? 在+/–12V 范围内、正确吗?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、  

    如果我理解正确、您想知道电路是否可以在输入信号为+/–12V 的单电源上工作。 我简化了电路、如下所示。 DRV 的增益约为 6dB。 以下电路按预期运行。 如果我对所需的设计目标有误解、请告诉我。 我还在下面提供了 Tina 仿真。  

    e2e.ti.com/.../3252.DRV13x-Single-Supply.TSC

    此致、  

    Chris Featherstone