This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3138D2:EMI 对策

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1629178/tpa3138d2-emi-countermeasures

部件号: TPA3138D2

大家好!


我对 TPA3138D2PWP 有疑问。

我将一个铁氧体磁珠和一个电感器串联到 OUTx 以改善 EMI。

我担心该配置中的铁氧体磁珠会产生热量、但是否存在任何其他问题?

还是不推荐?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    通常、磁珠和 LC 仅选择一个。 使用两者的目的是什么?

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenbin:


    感谢您的答复。

    背景是客户当前使用 1SPW 模式、并且似乎具有高 EMI。
    作为对策、增加了铁氧体磁珠、但这没有显著改善情况。
    此外、添加电感器可改善 EMI。

    因此、我想研究铁氧体磁珠和电感器串联时出现的问题。


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ishiwata:

    如果使用 LC 滤波器、则无需同时使用磁珠。 我认为、LC 只能解决 EMI 问题。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Wenbin

    实际上、客户正在通过评估来确认有效性。

    不建议将磁珠和电感器串联吗?

    请帮助我们解决客户的问题。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    我从未见过客户如此使用它。 数据是重复的。

    BR、

    Wenbin