This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA5412-Q1:不能收集数据

Guru**** 2924650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1626196/taa5412-q1-no-data-can-be-collected

器件型号: TAA5412-Q1

亲爱的

 开始时只收集少量数据、之后不能收集数据。 每次再次收集数据时、数据都是相同的。

时钟频率正常。

VS 正常失败、注册配置

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    失败的寄存器配置表明 ADC 已停止检测时钟。 确保器件的时钟不会中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

      客户做了 5 个原型、其中一个正常工作、其他的都不正常。 使用示波器测量时钟信号。 5 个原型的波形相同、它们的软件和硬件也相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请分享硬件的原理图。 此外、请确保 遵循第 8.3 节中的所有电源建议、特别是不要在所有电压稳定之前发送任何 I2C 事务或时钟。

    同时将工作单元换入异常原型,将异常单元换入工作电路,并记录结果。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    原理图看起来正常。 您是否尝试过仔细检查电源建议并在板上进行 B 交换?

    谢谢您、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

      客户遵循了电子邮件中的流程、并检查了相应登记簿的状态。 目前、驱动器设置为目标模式、从主控件接收时钟信号并自动检测设定的时钟。 关闭时钟错误检测也会阻止正常测试。 此外、我手动配置了采样率、但获得的结果也存在问题。 读取状态与设置状态不一致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您正在采取哪些步骤来手动配置时钟?

    AB 互换是否会产生任何变化?  

    您能否分享任何显示正常时钟行为的时钟测量值? 抖动或相位问题也可能导致检测结果出现问题。

    此致、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    客户已进行 AB 实验、用异常板更换 IC 后问题仍然存在。 卸下正常板并重新连接后、正常板也出现异常

    客户根据 Word 文档中的信息进行了相关实验、但问题未解决。

    e2e.ti.com/.../customer-test.docx

    客户使用官方提供的驱动程序。

    e2e.ti.com/.../tac5x1x_2D00_i2c.c

    e2e.ti.com/.../tac5x1x.h

    客户还需要配置 I2S 和 TDM 模式配置命令示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的支持团队会说英语、因为我们的总部位于美国。感谢您提供文档、但我不能阅读它、因此不是很有帮助。 您能否提供翻译? 带有标签的图片也很好。

    客户还需要配置 I2S 和 TDM 模式配置命令示例

    您是指使用 amixer 的示例吗? 概述到此结束。

    此致、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    另请注意、当使用 ALSA 录制音频时、寄存器将由驱动器自动设置(并由 DTS 配置确定)。 因此、当运行录制时、当所有寄存器都将被驱动程序覆盖时、手动写入寄存器不会有任何差异。 最好在记录会话期间进行寄存器转储、因为只有这样、设置才会符合您的操作要求。

    对于一些进一步的测试、您是否使用了 TAA5412 的 EVM、是否可以检查以验证 EVM 和该特定芯片是否仍然存在问题?

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeffres、

      i2cset -y -f 1 0x51 0x42 0x19  

    我已经配置了该寄存器的值、现在它发出了声音。 我需要检查以这种方式配置该寄存器的值是否存在任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该第 0 页是 INT_CFG 寄存器吗? 您是如何决定这样设置的?

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeffres、

      是、 客户发现通道断电可能是由故障引起的。  目前、只有声音才能正常产生、我们不能确定是否存在任何潜在的风险。 我们需要确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否检查 检测到的导致断电的故障? 完整寄存器转储可以找到该文件。 此外、当您将位 4-3 设置为 00 而不是 11 时、会发生什么情况? 或任何其他值。 不建议将设置为 RESERVED、我不能保证选择该选项时会发生什么情况。

    此致、
    Mir