This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3105:LEFT_LOP/RIGHT_LOP 的输出阻抗

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1628575/tlv320aic3105-output-impedance-of-left_lop-right_lop

器件型号: TLV320AIC3105

尊敬的先生:

我们使用音频精密分析仪测量了 TLV320AIC3105 的输出阻抗。 当线路 1 直接旁路至 LEFT_LOP 和 RIGHT_LOP 时、测得的输出阻抗约为 355 Ω。
如果我们希望实现 100 欧姆的输出阻抗、您能否建议如何配置 TLV320AIC3105 的寄存器?
此外、对于直接将输入端口旁路至输出端口的配置、您是否有任何阻抗测量报告或参考数据?

TLV320AIC3105 请求器设置: TLV320AIC3105_Register Setting.xls 

TLV320AIC3105_355Ohm.jpg

TLV320AIC3105_bypass.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    输出阻抗无法控制。 它是输出设计的固定因素。 旁路路径将包含开关阻抗。 包含输出放大器的路径可能会更低。

    对于音频系统来说、300 欧姆的电阻通常足够低、因为输入阻抗通常非常高(5k 或更高)。 100 Ω 要求来自哪里?

    此致、
    Jeff McPherson