Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3105
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TLV320AIC3105
尊敬的先生:
我们使用音频精密分析仪测量了 TLV320AIC3105 的输出阻抗。 当线路 1 直接旁路至 LEFT_LOP 和 RIGHT_LOP 时、测得的输出阻抗约为 355 Ω。
如果我们希望实现 100 欧姆的输出阻抗、您能否建议如何配置 TLV320AIC3105 的寄存器?
此外、对于直接将输入端口旁路至输出端口的配置、您是否有任何阻抗测量报告或参考数据?
TLV320AIC3105 请求器设置: TLV320AIC3105_Register Setting.xls