This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1798:PCM1798 L/R 模拟输出偏斜

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1798, PCM1789, PCM1754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1628356/pcm1798-pcm1798-l-r-analog-output-skew

器件型号: PCM1798
主题中讨论的其他器件: PCM1789PCM1754

尊敬的专家:

 

通过测试、我们发现 PCM1798 L/R 模拟输出波形偏斜= 1/2 的 LRCLK 周期。

这是正常现象吗? 是否有任何方法可以使 L/R 模拟输出波形偏斜<10ns?  

太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jung:

     左右通道的采样由 LRCLK(采样频率)进行。 根据定义、左通道在 LRCLK 的低侧采样、右通道在 给定 LRCLK  周期的高侧采样。   

    您可能指的是 LRCLK 的这半个周期。 需要提及的另一点是数据转换器从输入到输出 的传播延迟主要 由内插滤波器(称为群延迟)设置、与采样时间 (1/fs)>成正比

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    我的意思是 VoutL 和 VoutR  输出波形有 1/2LRCLK 偏斜。

    当我调整 LRCLK 频率时、偏斜会发生变化。

    例如 LRCLK=200kHz、偏斜=2.5us; LRCLK=44kHz、偏斜=11us

    恐怕设置内插滤波器 无法解决这个偏斜问题。

    是否有任何方法可以使 PCM1798 侧的偏斜=0。  

    您能否建议使用没有此类偏移问题的 24 位音频 DAC。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Feng,你不能做的延迟,它是内置的, 因为左右声道的数据不能同时到达,有 1/2*TS 延迟,如上所述。 内插延迟也 是 DAC 从输入到输出的延迟。

    另一个简单的立体声 DAC 我们有  PCM1754 和 不同于 PCM1789 ,它不是差分。

    此致、

    Arash