This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101-Q1:优化麦克风电源滤波(铁氧体与 LDO)、用于低噪声音频设计

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1627463/tlv320adc3101-q1-optimizing-microphone-supply-filtering-ferrite-vs-ldo-for-low-noise-audio-design

器件型号: TLV320ADC3101-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TLV320ADC3101

您好、

我想具体谈谈低噪声音频设计的接地和布局最佳实践。

系统:

  • ADC:TLV320ADC3101 Q1

  • 麦克风:IM73A135V01(模拟差分 MEMS)

  • 麦克风和 ADC 之间的距离约为 3mm

  • 电路板上具有 MCLK 和 I2S 线路的混合信号系统

我主要关注的是接地设计和噪声耦合。

问题:

  1. 我是否应该对整个电路板使用单个实心接地平面、还是使用分离的模拟和数字接地?

  2. ADC 具有 AGND 和 DGND 引脚。 它们是直接连接到同一接地平面、还是单点连接?

  3. 在麦克风下方、建议保持连续的接地平面、还是移除覆铜以降低噪声?

  4. 将数字时钟 (MCLK、BCLK) 路由到麦克风区域下方或附近是安全的、还是应该完全避免这种情况?

  5. 可实现理想 SNR 的建议接地策略是什么:

    • 连续接地层

    • 星形接地

    • 本地模拟接地区

  6. 是否有任何特定的布局建议来减少耦合到模拟麦克风信号中的噪声?

  7. 您是否有任何其他建议或最佳实践来进一步提高 SNR 和整体音频性能?

目标:
在大约 1 米距离处实现语音采集的出色 SNR。

谢谢 you.BVA7-ADPT-00-I2S-FRAMS_RevA.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    主要建议是遵循数据表中建议的布局指南、它还包括接地方案。

    此外、通常不建议在模拟输入附近布置高速开关线路、因为该线路可能会耦合到信号中。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan