This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5830:Zobel 问题太弱

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1629680/tas5830-zobel-is-too-weak-issue

器件型号: TAS5830

你(们)好

下面是使用空载 4 欧姆和 8 欧姆扬声器进行测试时遇到的 Zobel/阻尼网络问题。

即使线路上有 RC 电路、Zobel 信号仍然太弱(偏移不足)。

R21 (4R7)+ C82 (0.1uF) 的 RC 值似乎不足。 平衡 4 欧姆和 8 欧姆扬声器在卸载条件下的性能、

TI 的 TAS5830 应用程序线没有 Zobel 网络。

是否有任何 TI 应用文档或建议可供我们参考? 谢谢!

zobel.png

0325 stk.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您能否说明 现有 Zobel 网络的音频性能问题?

    此致、

    Sebastian