This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SA5532A:询问 SA5532ADR 中的声音失真

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SA5532A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1629589/sa5532a-inquiry-regarding-sound-distortion-in-sa5532adr

部件号: SA5532A

您好、TI 专家

客户端正在使用 SA5532ADR、并报告在同一特定电路中随着时间的推移出现音质失真、具体取决于提供的批次和修订版本。

1) 正常操作(批号:3087475WDH, REV : B)

1.png

 

2) 在同一电路中,声音质量失真随着时间的推移而发生(批号:5226192ML5, REV : A)

2.png

请参阅随附的电路。

项目 1(批次:3087475WDH、REV:B)中的组件正常工作。

但是、项目 2 中的元件(批次:5226192ML5、REV:A)在同一特定电路中表现出随时间推移的音质失真。

-在连接的电路中,当使用 U88A 的 SA5532A 时,在 2 到 3 小时后出现语音失真。

-使用现有 2314+5 SA5532A 时不会出现这种现象。

-使用 2515+5 SA5532A 时,在 2 到 3 小时后出现语音失真。 (已在 10 套上验证。)

-这一问题没有出现在以前的批量生产中,但只出现在使用 2515+5 SA5532A 的当前批量生产中。

-我已经捕获了所附的电路图。 (蓝色方块表示 SA5532A。)

根据 SA5532ADR 的 PCN 文档、由于添加了 FEB 工厂 (RFAB)、因此添加了修订版 A。

ti_202311140021_11162023_.pdf 

Q1) 除了基于 Feb 站点的区别之外、Rev B 和 Rev A 之间是否有任何区别?

Q2) 根据批次和版本、上述第 1 项和第 2 项之间是否存在任何特性差异?

问题 3) 项目 2 中是否存在随着时间推移出现的声音质量失真现象的可疑原因?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、  

    项目 1 中的器件是旧芯片、项目 2 中的器件是新芯片。 设计发生了变化、性能有望达到或超过旧芯片的性能。 在某些情况下、我们看到应用对已改进的某些参数具有特定的敏感性。 在下面的 PCN 中、您可以看到设计已更改。  

    问题:

    • 客户能否在导致失真的状态下测量受影响电路板上的直流电势?
      • 在这种情况下、最好知道输入引脚、输出引脚和电源引脚。  
    • 客户能否使用示波器测量输出以检查是否存在振荡?

    如果您想进一步了解裸片的具体信息、可以通过 E2E 私人消息传递功能给我、或者我们可以迁移到电子邮件。  

    此致、  

    Chris Featherstone