This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242:响度

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1629477/pcm5242-loudness

器件型号: PCM5242

嗨、PCM5242 主题、我无法获得与音量匹配的三级音量、音量正常、音量正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eugenio:

    您能提供设计原理图吗? 您尝试达到什么响度级别? 您的音量设置是什么?

    谢谢和最好的

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、EQ 滤波器不起作用。 10 db +/ 10 db — 只有平面响应。 我会连接配置。

     #ifndef TAS5756_DSP_H
    #define TAS5756_DSP_H
    
    typedef unsigned char cfg_u8;
    
    typedef union {
        struct {
            cfg_u8 offset;
            cfg_u8 value;
        };
        struct {
            cfg_u8 command;
            cfg_u8 param;
        };
    } cfg_reg;
    
    #define CFG_META_SWITCH (255)
    #define CFG_META_DELAY  (254)
    #define CFG_META_BURST  (253)
    
    /*
     * DSP script minimo
     * HPF circa 60Hz
     * usa un solo biquad
     */
    
    const cfg_reg registers[] =
    {
        /* page 0 */
        { 0x00,0x00 },
    
        /* vai alla memoria coefficienti DSP */
        { 0x00,0x2C },
    
        /* biquad coefficient */
        { 0x08,0x7F },
        { 0x09,0xFF },
        { 0x0A,0x00 },
        { 0x0B,0x00 },
    
        { 0x0C,0x80 },
        { 0x0D,0x00 },
        { 0x0E,0x00 },
        { 0x0F,0x00 },
    
        { 0x10,0x7F },
        { 0x11,0x00 },
        { 0x12,0x00 },
        { 0x13,0x00 },
    
        { CFG_META_DELAY,1 }
    };
    
    #endif
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #include
    #include

    #include “tas5756.h"</s>“
    #include “i2c_msp430.h"</s>“

    #define TAS5756_ADDR 0x4C

    静态 uint8_t TAS_Last_vol = 0x30;
    静态 uint8_t TAS_Manded = 0;
    静态 uint8_t TAS_FILTER_MODE = 0;

    /* prototipi interni */
    静态 void TAS_write (uint8_t reg、uint8_t val);
    静态 void TAS_SET_PAGE (uint8_t PAGE);
    静态 void TAS_apply_volume (uint8_t v);
    静态 void TAS_APPLY_MODE_FEEDBACK (void);
    静态空洞 TAS_WRITE_BIQUADS (int32_t、int32_t b0、int32_t b1、int32_t b2
    int32_t、int32_t A2);
    静态 void TAS_set_book (uint8_t book)

    TAS_WRITE(0x7F,簿);
    }


    /*------------------------------------------------------------------------ */
    静态 void TAS_write (uint8_t reg、uint8_t val)

    I2C_WriteByte (TAS5756_ADDR、reg、val);
    __ delay_cycles (4000);
    }

    /*------------------------------------------------------------------------ */
    静态 void TAS_SET_PAGE(uint8_t 页)

    TAS_WRITE(0x00,页);
    }

    /*------------------------------------------------------------------------ */
    静态 void TAS_apply_volume (uint8_t v)

    TAS_SET_PAGE (0x00);
    TAS_WRITE (0x3D、v);
    TAS_WRITE (0x3E、v);
    }

    /*------------------------------------------------------------------------ */
    静态空洞 TAS_WRITE_BIQUADS (int32_t、int32_t b0、int32_t b1、int32_t b2
    int32_t A1、int32_t A2)

    TAS_SET_Book (0x00);
    TAS_SET_PAGE (0x2A);

    TAS_WRITE (0x00、(b0>>16)&0xFF);
    TAS_WRITE (0x01、(b0>>8)&0xFF);
    TAS_WRITE (0x02、(b0)&0xFF);

    TAS_WRITE (0x03、(B1>>16)&0xFF);
    TAS_WRITE (0x04、(B1>>8)&0xFF);
    TAS_WRITE (0x05、(B1)&0xFF);

    TAS_WRITE (0x06、(B2>>16)&0xFF);
    TAS_WRITE (0x07、(B2>>8)&0xFF);
    TAS_WRITE (0x08、(B2)&0xFF);

    TAS_WRITE (0x09、(A1>>16)&0xFF);
    TAS_WRITE (0x0A、(A1>>8)&0xFF);
    TAS_WRITE (0x0B、(A1)&0xFF);

    TAS_WRITE (0x0C、(A2>16)&0xFF);
    TAS_WRITE (0x0D、(A2>8)&0xFF);
    TAS_WRITE (0x0E、(A2)&0xFF);

    TAS_SET_PAGE (0x00);
    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eugenio:

    您的 PCM5242 或 TAS5756 配置是什么? 它在代码中写为 TAS5756 — 系统中每个器件的 I2C 地址是什么?

    如果这种配置是 PCM5242、请尝试使用这些寄存器来写入双二阶滤波器:

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该工程适用于 TAS5756、寄存器是否与 PCM5242 不同、或者它只是更改的地址?
    Eugenio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在处理地址为 0X4C 的两个项目。
    TAS5756 和 PCM5242 的音量和静音功能正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eugenio:

    我的团队仅负责 PCM5242、因为 TAS5756 属于音频放大器产品系列。 我可以回答有关 PCM 设备的任何问题、但我建议在标题中发布带有 TAS5756 的新主题、以便将其定向到可以回答您的问题的正确团队。

    请记住、如果两个器件具有相同的地址并连接到相同的 I2C 线路、则您写入一个器件的任何配置也会写入另一个器件。 这可能会导致一些问题。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我会在回到 PCM5242 项目时联系您。
    谢谢、Eugenio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您、Eugenio。 我将在此期间关闭此主题。

    此致、

    Garret