This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:询问两个 IC (TAS5825M 与 TAS5805) 的兼容性

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1630790/tas5825m-inquiry-about-the-compatibility-of-the-two-ics-tas5825m-vs-tas5805

器件型号: TAS5825M
主题: TAS5805 中讨论的其他器件

你(们)好 我是 LG 电子的 Chanjong-Lee。

我们目前正在使用 TAS5805 及其关联的 SW 驱动程序(固件/寄存器设置)、但我们打算将其替换为 TAS5825M 器件。  

在这种情况下、是否需要更改 TAS5825M 的 SW?
我们想在不做任何更改的情况下使用我们的软件。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chanjong-Lee:

    虽然这些器件相似、但它们 具有不同的寄存器映射。 您将需要重新配置 TAS5825M 的寄存器设置。  

    我建议使用产品页面上提供的 PPC3 和 TAS5825M GUI 来轻松配置寄存器设置。  

    此致、

    Sebastian