Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TAS5825M
主题: TAS5805 中讨论的其他器件
你(们)好 我是 LG 电子的 Chanjong-Lee。
我们目前正在使用 TAS5805 及其关联的 SW 驱动程序(固件/寄存器设置)、但我们打算将其替换为 TAS5825M 器件。
在这种情况下、是否需要更改 TAS5825M 的 SW?
我们想在不做任何更改的情况下使用我们的软件。
谢谢