This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7845:PIN7 和 PIN8 短路

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1631184/ads7845-pin7-and-pin8-short

部件号: ADS7845

亲爱的

 引脚 7 和 PIN8 是否可以短路?

mmexport1774844524232.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不建议在外部将雨刮器和 AUXIN 短接在一起。 这些用于将模拟输入节点分离到器件多路复用器/ADC 路径中、将它们连接在一起可消除它们的独立性、并可能在源之间引入不必要的负载/耦合。 如果客户只需要一个模拟测量、更好的方法是仅将源连接到预期的输入引脚。