This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255 OTW 引脚始终为低电平

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1629129/tpa3255-the-tpa3255-otw-pin-is-always-low

器件型号: TPA3255

您好的团队、

附件是供您参考的原理图。
该电路已使用 2 周。

我遇到的问题是没有音频输出。 在调试过程中、我发现 OUTA 没有 PWM 信号、而 OUTB 仍正常开关。

器件在 BTL 模式下运行。
音频信号通过耦合电容器出现在输入 A 和输入 B 上。

根据数据表、AVDD 和 DVDD 电压是正常电压。
电源电压为 36VDC。


image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pham、

    只是为了确认电路在两周内工作正常、现在出现了问题?  

    是否锁存 FAULT 引脚?

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sebastia、
    是的、 该电路正常工作了两周

    只有 OWT 引脚为逻辑低电平  
    故障引脚为 Hi-Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pham、

    切换 RESET 引脚是否会使 OUTA 再次开始开关?  

    如果绕过该通道上的输出滤波器、问题是否仍然存在?

    在此情况下、您还可以探测 PVDD 电压吗?  

    此致、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sebastian:

    我尝试了您的建议、但结果没有改变、TPA3255 上的 OTW 引脚仍然处于低电平。

    • 通过 RESET 引脚复位 TPA3255 IC、还尝试了下电上电
    • 删除了输出滤波电感器
    • PVDD 电压稳定在 36VDC



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pham、

    感谢您的确认。

    那么在通电后、通道 A 从不开始切换? 听起来此输出可能会损坏。  

    通道 A 是为 0V 还是被拉高至 PVDD 电压? 两个输出的示波器屏幕截图会有所帮助。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    我正在与您分享一个视频,其中我测量脉冲在通道 A(在视频的开头和通道 B 在视频的后半部分)
    drive.google.com/.../view

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pham、

    在此场景中、您能否探测两个通道的自举电容器?  

    另外、如果您在此处换用良好的设备、则没有问题正确?  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    我检查了自举电容器;它们没问题、因为我探测了电容器的两端并得到了脉冲、如我提供的视频中所示。
    我尝试更换了 IC、电路现在工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pham、

    听起来像以前的芯片在某种程度上被损坏了。 如果问题再次出现在多个商品上、我建议提交客户故障分析。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    我有一个问题:输入 A、B、C 和 D 的音频信号振幅限制为±3.9V、即 7.8VPP、对吧?
    如果输入音频幅度超过此限值会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pham、

    如果超出数据表的绝对最大额定值中指定的输入范围、则存在器件损坏和显著输出失真的风险。  

    此致、

    Sebastian