This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE5532:规格表

Guru**** 2969700 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1611, NE5532, OPA828, LM4562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1631119/ne5532-specification-chage

部件号: NE5532
主题中讨论的其他器件: OPA828、OPA1611、 LM4562

你好

自 2025 年 12 月起、您已对 NE5532 的规格进行了重大修改。 最重要的是将最大电源轨电压从+/–22V 降至+/–18V。 此外、您还将压摆率从 9V/us 降低至 5V/us。

作为产品设计人员和当前设计、我们如何应对+/–21V 的电力线、并需要 9V/us?

坦率地说、如果某种产品的规格与过去几十年完全不同、如何能够使用相同的器件型号?

此致

Craig Sawyers 博士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    此次变更源于 2023年11月15日 上的产品变更通知、涉及到从 SFAB (150mm) 到 RFAB (300mm) 的工厂转型。 重新设计的器件通常符合或超过原始规格。 在无法满足规范的情况下、对规范进行了修订。 还更新了压摆率等典型值以反映这些变化。 在客户反馈之后、我们将更新数据表、以明确指出原始芯片和重新设计的芯片之间的差异。 数据表规格目前涵盖原始器件和重新设计的器件、因为这两种器件都将在现有库存耗尽之前提供。

    建议的电源使用电压为+/–15V、而旧的绝对最大使用电压为+/–22V。 调整了新的 ABS max、以根据晶圆厂变化突出显示新器件的变化。 +/–21V 超出了旧版本和新版本的建议电压范围。  

    我们确实了解这种做法的影响、并认真对待反馈。  

    https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/5726/PCN20231114002.1.pdf

    此致、  
    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉,但这不是洗净的。 NE/SE5532(A) 的规格自 Signetics 于 1979 年推出以来一直保持稳定。 它是专业和国内的音频主干。

    甚至还有一个维基百科页面、其中特别提到了 44V 最大绝对值和 9V/us 压摆率。

    TI 的各位同事生产了一些具有里程碑意义的运算放大器:OPA828/2828、OPA1611/12 和 LM4562。 但这些通常比 NE5532 贵一个数量级。 您不能认真地期望工程师(或会计师)将制造零件的成本提高 10 倍?

    无论如何,ONSEMI 仍在使它们达到原来的规格,所以这是我将前往真正的 NE/SE5532(A)

    CG Sawyers 博士