This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:时钟故障

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS5825PEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1629571/tas5825m-clock-fault

器件型号: TAS5825M
主题中讨论的其他器件: TAS5825PEVM

您好 TI 工程支持、  

我们遇到了一个有趣的问题、即 8 通道放大器设计为由 TDM8 串行数据信号馈送四个 TAS5825m 芯片。  

有一个输入接头引入 SCLK、BCLK、GND 和 SData、因此我们能够使用 differnet TDM8 源驱动电路板。  

有一个板载 MCU 会在启动时刷写芯片。  

到目前为止一切顺利。 我们可以使用 TDM8 串行信号来驱动系统、它运行良好、因为我们将 4 个芯片的输出电平提高到更高、任何人都将提供“砰砰“和关断。 这种情况发生在放大器输出削波或产生任何可闻失真水平之前。

我在事件后轮询芯片的寄存器、并 在寄存器 0x71 第 2 位发现“时钟故障“。

在观察 BCLK 波形的行为后、我们相信问题是由接地参考偏移引起的。

在高输出时:

  • 发生 D 类开关电流尖峰
  • 返回电流流经共享阻抗
  • TAS5825M 的局部接地就会移动

时钟在源处保持稳定、但相对于芯片的接地基准移动

这创造了:

  • 违反阈值的情况
  • 缺失边沿
  • PLL 解锁

→TAS5825M 声明时钟故障
→输出进入 Hi-Z
→砰砰声

我们可以从字面上看到、随着输出电平的增加、BCLK 波形变得不稳定。  

我们在单芯片或双芯片 PCB 设计中从未见过这种行为。 我们的问题与 TDM8 入口点接地布线的最佳实践有关、用于解决该问题。 根本没有简单的“短路径“、因为我们使用 4 个芯片。

欢迎您提供任何帮助或见解。   

很高兴向您发送我们的 Altium 文件以供审核。

谢谢、  

 

Marcelo  

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的专家将很快为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcelo:

    最好在这里分享布局和示波器图像、以便我们提供建议。 Slight smileμ s

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、悉尼、  

    请查找 PCB 的一些图像以及原理图以供您查看。 如果 Altium 文件有所帮助、我很乐意向您发送该文件以供审核。 我们整理了这个 PCB 来测试用于 Atmos Soundbar 产品开发项目的输出级。  

    我有一个视频、您可以在其中查看 BCLK 会发生什么情况  

    我还包含了没有和低电平音乐的 BCLK 图像、以及在我们增加输入电平时信号开始执行的操作。  

    图像和 SCH

    非常感谢、  

    Marcelo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的电源是 24V 9.2A  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    谢谢! 请留出一天时间让我回顾一下。  

    此致、
    悉尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何机会你有机会研究我们发送的信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里、  

    我们正在研究电路板上的接地平面布局布线作为不稳定时钟的来源、是否可以获取  TAS5825PEVM 的设计文件、以便与我们的设计进行比较?

    非常感谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请查看随附的 EVM 文件。 我还将检查您的文件。

    e2e.ti.com/.../TAS5825MEVM-Share.zip

    此致、
    Sydney Northcutt