This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:TLV320ADC3140 的技术支持

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1633071/tlv320adc3140-the-technology-support-for-tlv320adc3140

器件型号: TLV320ADC3140
主题: TAS5805 中讨论的其他器件

您好、

请检查以下问题:

TLV320ADC3140 6DMIC

TLV320ADC3140 2Echo_reference

TAS5805 输出连接到 2Echo_deference

  1. 该软件已针对同步回放和 6DMic+2Echo_deference 录制进行了测试。 录制文件  

在开始位置有明显的突发、这与是否连接 DMIC 无关。

这一现象与是否连接了 DMIC 是一致的。  

13.png

2.如果录制文件先在两个命令窗口中打开,然后再播放,就不会出现这种现象。  

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    我不确定您的意思是“两个命令窗口“。 我对 Adobe Audition 不是很熟悉。

    不过、此行为与 ADC 上电并稳定到其共模值一致。 您可能会在 ADC 上电之前开始录制、并且有时间为输入交流耦合电容器充电。

    此致、
    Jeff McPherson