Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3140
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TLV320ADC3140
主题: TAS5805 中讨论的其他器件
您好、
请检查以下问题:
TLV320ADC3140 6DMIC
TLV320ADC3140 2Echo_reference
TAS5805 输出连接到 2Echo_deference
- 该软件已针对同步回放和 6DMic+2Echo_deference 录制进行了测试。 录制文件
在开始位置有明显的突发、这与是否连接 DMIC 无关。
这一现象与是否连接了 DMIC 是一致的。

2.如果录制文件先在两个命令窗口中打开,然后再播放,就不会出现这种现象。