This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865:辅助 ADC 采样率和频率响应

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1632982/pcm1865-secondary-adc-sample-rate-and-frequency-response

器件型号: PCM1865

您好:

我对 PCM1865 上的辅助 ADC 有几个问题。 我希望使用 energysense 功能来检测传入的信号以唤醒我的系统。 但是、我的信号可能在超声波范围内高达 60kHz。 我的问题是:

1) 是否可以在 SLEEP 模式下将辅助 ADC 采样率保持在 192kHz? 数据表显示、如果“没有其他时钟源“、则在睡眠模式下、由内部振荡器计时。 我是否只需要提供外部 192kHz 时钟?
2) 所绘制的次级 ADC 响应是由默认 LPF/HPF 双二阶系数得出的、还是这是不进行任何滤波的自然 ADC 响应?
3) 如果这是自然响应、那么当 I 以 192kHz(而不是数据表中显示的 48kHz 响应)采样时、次级 ADC 响应的通带是否会扩大?

换句话说、使用 Energysense 检测高达 60kHz 的信号是否可行?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    前三个问题 可以回答是、但 Energysense 带宽仅为 10kHz、因此无法检测高达 60kHz 的频率。

    此致、

    Garret