This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA5412-Q1:信号边缘质量的可接受性以及在升压开关上添加小电容

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAA5412-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1629740/taa5412-q1-acceptability-of-signal-edge-quality-and-adding-small-capacitance-on-boost-switch

器件型号: TAA5412-Q1

您好的团队、

关于 TAA5412-Q1、我们还有几个其他问题:

1.关于上升/下降时间
关于我们之前讨论的交流特性、最新的测量结果如下。
考虑到在辐射噪声方面进行权衡、很难进一步使波形平坦。 根据下面显示的波形质量、您是否同意这是可以接受的? 我们致力于防止任何进一步恶化。
 image.png
 
 
在升压开关和负载(至 GND)之间添加一个 9 pF 电容器
作为对抗辐射噪声的另一项措施、我们考虑添加电容器、如以下电路所示。
我们知道、将其添加到 SWPIN 应该不会因为其电容极小而成为问题、但您能否确认这不会影响电路运行?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1.波形看起来正常、但请确保它满足我们之前讨论的上升/下降时间数据表规格。 我在示波器上看不到测量结果。

    2.是的,这应该是没问题的。 我们通常在 SW 节点上添加一个 RC 缓冲器、以更大限度地减少振铃、因此可以添加较小的电容。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    1.我将提供有关波形上升和下降时间的答案;在回答您的原始问题时,请参考此信息。
    最大上升时间:10.6ns
    最大下降时间:11.07ns

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些值略超出规格、因为最大 BCLK 上升/下降时间为 10ns。

    此致、

    Garret