This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5212:时钟

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TAC5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1630406/tac5212-clock

部件号: TAC5212

您好 TI 团队:

无线麦克风使用 TAC5212 芯片、我们当前遇到以下问题:TAC5212 是否支持外部 16MHz 时钟输入并通过其内部 PLL 为 BCLK 生成 12.288MHz 时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是、当配置为控制器模式时、TAC5212 可以接受外部 16MHz CCLK 并输出 12.288MHz BCLK:

    您需要在 GPIO 引脚上输入 CCLK 并选择适当的寄存器:

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我目前坚持输出 12.288MHz 的步骤。 PPC3 配置如下、但在 BLCK 上未测量波形。 您能否帮助详细检查 PPC3 页面的配置? 另外、是否需要配置图片中圈出的 Configure PLL?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、自动配置没问题。 如何在 EVM 上连接 16MHz 外部 MCLK? GPIO1 跳线是否正确设置?

    此致、

    Garret